Descargar documento () de 20

¿Arrancador suave o VFD?

Cómo elegir entre un arrancador suave y un variador de frecuencia

Los motores a menudo requieren grandes cantidades de energía cuando se aceleran rápidamente a la velocidad máxima. Los arrancadores suaves y los variadores de frecuencia se pueden usar para reducir las corrientes de entrada y limitar el par de torque, lo que protege su valioso equipo y extiende la vida útil de su motor al reducir el calentamiento del motor causado por arranques y paradas frecuentes.

La elección entre un arrancador suave y un variador de frecuencia a menudo depende de la aplicación, de los requisitos del sistema y del costo (tanto para el arranque inicial como durante el ciclo de vida del sistema). 

Variable frequency drive product

Variadores de frecuencia

Un variador de frecuencia (variable frequency drive, VFD) es un dispositivo de control del motor que protege y controla la velocidad de un motor de inducción de CA.

Un VFD puede controlar la velocidad del motor durante el ciclo de arranque y parada, así como durante todo el ciclo de funcionamiento.

Los VFD también se denominan variadores de frecuencia ajustables (AFD).

Soft starter product

Arrancadores suaves

Un arrancador suave es un dispositivo de estado sólido que protege los motores eléctricos de CA de daños causados por afluencias repentinas de energía al limitar la gran corriente de entrada inicial de la corriente asociada con el arranque del motor.

Proporcionan una rampa suave hasta la velocidad máxima y se utilizan solo en el arranque (y parada, si lo tiene). Aumentar el voltaje inicial al motor produce este arranque gradual.

Los arrancadores suaves también se conocen como arrancadores suaves de voltaje reducido (reduced voltage soft starters, RVSS).

Aplicaciones

Aplicaciones de variadores de frecuencia

Los VFD se utilizan en aplicaciones donde sucede lo siguiente:

  • Se requiere un control de velocidad completo.
  • El ahorro de energía es un objetivo.
  • Se necesita un control personalizado.

Aplicaciones del arrancador suave

Los arrancadores suaves se utilizan en aplicaciones donde sucede lo siguiente:

  • El control de velocidad y el par de torque se requieren solo durante el arranque (y parada si cuenta con parada suave).
  • Se requiere la reducción de las grandes corrientes de entrada al momento del arranque asociadas con un motor grande.
  • El sistema mecánico requiere un arranque suave para aliviar los picos de par de torque y la tensión asociada con el arranque normal (por ejemplo, transportadores, sistemas accionados por correa, engranajes, etc.).
  • Las bombas se utilizan para eliminar las sobrecargas de presión causadas en los sistemas de tuberías cuando el fluido cambia de dirección rápidamente.

Cómo funcionan

¿Cómo funcionan los VFD?

Los VFD convierten la alimentación de entrada en una fuente de voltaje y frecuencia ajustable para controlar la velocidad de los motores de inducción de CA. La frecuencia de la energía aplicada a un motor de CA determina la velocidad del motor en función de la siguiente ecuación:

N =  120*F/P

N = velocidad (rpm)
f = frecuencia (Hz)
p = cantidad de polos del motor

Por ejemplo, un motor de cuatro polos funciona a 60 Hz. Estos valores se pueden insertar en la fórmula para calcular la velocidad:

N = 120 x 60 x 4
N = 1800 (rpm)

  • Alimentación de CA: Proviene de la red de alimentación de la instalación (normalmente 480 V, 60 Hz CA)
  • Rectificador: Convierte la alimentación de CA de la red en alimentación de CC
  • Filtro y bus de CC: Trabajan juntos para suavizar la alimentación de CC rectificada y proporcionar una alimentación de CC limpia y de baja ondulación al inversor
  • Inversor: Utiliza la alimentación de CC del filtro y del bus de CC para invertir una salida que se asemeja a la alimentación de CA de onda sinusoidal mediante una técnica de modulación de ancho de pulso (pulse width modulation, PWM)
  • Modulación de ancho de pulso: Conmuta los semiconductores del inversor en anchos y tiempos variables que, cuando se promedian, crean una forma de onda sinusoidal

¿Cómo funciona un arrancador suave?

Los arrancadores suaves eléctricos reducen temporalmente la entrada de voltaje o corriente al reducir el par de torque. Algunos arrancadores suaves pueden usar dispositivos de estado sólido para ayudar a controlar el flujo de la corriente. Pueden controlar de una a tres fases, con un control trifásico que generalmente produce mejores resultados.

La mayoría de los arrancadores suaves utilizan una serie de tiristores o rectificadores controlados con silicio (silicon controlled rectifiers, SCR) para reducir el voltaje. En el estado normal OFF, los SCR restringen la corriente, pero en el estado normal ON, los SCR permiten la corriente. Los SCR se activan durante el aumento de rampa y los contactores de bypass se activan después de alcanzar la velocidad máxima. Esto ayuda a reducir significativamente el calentamiento del motor.

Robotic tank welding system on conveyor belt

Beneficios de cada uno

Beneficios de elegir un VFD

  • Ahorros de energía
  • Reduce la demanda pico de energía
  • Reduce la energía cuando no se requiere
  • Velocidad totalmente ajustable (bombas, transportadores y ventiladores)
  • Arranque, parada y aceleración controlados
  • Control de par dinámico
  • Proporciona un movimiento suave para aplicaciones como elevadores y escaleras mecánicas 
  • Mantiene la velocidad del equipo, lo que hace que los variadores sean ideales para fabricar equipos y equipos industriales como mezcladoras, molinos y trituradoras
  • Versatilidad
  • Autodiagnósticos y comunicaciones
  • Protección avanzada contra sobrecarga
  • Programación de software y funcionalidad similar a PLC
  • Entradas/salidas digitales (digital inputs, DI)/(digital outputs, DO)
  • Entradas/salidas analógicas (analog inputs, AI)/(analog outputs, AO)
  • Salidas de relé

Ahorros de energía

Los VFD ofrecen el mayor ahorro de energía para ventiladores y bombas. El método de flujo ajustable cambia la curva de flujo y reduce drásticamente los requisitos de energía.

El equipo centrífugo (ventiladores, bombas y compresores) sigue un conjunto general de leyes de afinidad de velocidad. Las leyes de afinidad definen la relación entre la velocidad y un conjunto de variables:

  • Flujo
  • Presión
  • Función de control de

Según las leyes de afinidad, el flujo cambia linealmente con la velocidad, mientras que la presión es proporcional al cuadrado de velocidad. La energía requerida es proporcional al cubo de la velocidad. Esto último es lo más importante porque, si la velocidad del motor disminuye, la potencia disminuye por el cubo.

Beneficios de elegir un arrancador suave

Los arrancadores suaves suelen ser la opción más económica para aplicaciones que requieren control de velocidad y par de torque solo durante el arranque del motor. Además, a menudo son la solución ideal para aplicaciones donde el espacio es una preocupación, ya que generalmente ocupan menos espacio que los variadores de frecuencia.

oil-rig-LED-lights.jpg

Selección del equipo correcto para sus necesidades

La elección de un arrancador suave o un variador de frecuencia a menudo depende de su aplicación. Los arrancadores suaves son más pequeños y menos costosos en comparación con los VFD en aplicaciones de mayor potencia. Los VFD más grandes ocupan más espacio y generalmente son más costosos que los arrancadores suaves.

Dicho esto, si bien un VFD a menudo es más costoso al principio, puede proporcionar ahorros de energía de hasta un 50 %, lo que produce más ahorros de costos durante la vida útil del equipo.

El control de velocidad es otra ventaja de un VFD, porque ofrece un tiempo de aceleración constante durante todo el ciclo de funcionamiento del motor, no solo durante el arranque. Los VFD también pueden proporcionar una funcionalidad más robusta que la que ofrecen los arrancadores suaves, incluida la información de diagnóstico digital.

Es importante tener en cuenta que un VFD inicialmente puede costar de dos a tres veces más que un arrancador suave. Por lo tanto, si no se necesita aceleración constante y control de par, y su aplicación requiere limitación de corriente solo durante el arranque, un arrancador suave puede ser una mejor solución desde el punto de vista de los costos.