Network Editor
|
Verbesserte Modellierung von UnterverteilungsanlagenDieses Modul ermöglicht die genaue Darstellung aller wichtigen Komponenten einer Unterverteilung sowie aller Teilnetze, wie z. B. eines Technikraums, eines Schaltschranks oder einer Industrieanlage. Bei den Simulationen werden dann die Auswirkungen dieser Anlagen auf das gesamte Verteilungssystem berücksichtigt. Erfahren Sie mehr über das erweiterte Modul zur Modellierung von Stromverteilern |
LeistungsflussAnalyse der stationären Leistung des Stromnetzes unter verschiedenen Betriebsbedingungen sowohl für AC- als auch für DC-Übertragungssysteme, einschließlich FACTS. |
FehleranalyseGewährleistung der Systemsicherheit durch Bewertung der Auswirkungen von Kurzschlüssen (konventionell, ANSI, IEC 60909 und IEC 61363), sowohl in Serie als auch gleichzeitig. Lokalisierung von Fehlern, Überprüfung der Geräteleistung und Untersuchung von Spannungsabfällen. |
Network EditorDer Network Editor verfügt über eine vom Benutzer anpassbare grafische Benutzeroberfläche, die den CYMDIST-Anwendungen und den ergänzenden CYME-Analysemodulen zugrunde liegt. Dazu gehören umfangreiche Modellierungsmöglichkeiten für dezentrale Energieressourcen (DER) und Energiespeicher sowie die Definition aller erforderlichen Kundentypen. Die Software umfasst auch Steuerungsmodelle, die für die verschiedenen Erzeugungsquellen relevant sind. Alle Bibliotheken können von den Nutzern ergänzt werden. Der Network Editor ist im Distribution System Analysis Paket (CYMDIST) enthalten. |
Dimensionierung und Bewertung des EquipmentsBewertung von Geräten auf der Grundlage von ANSI- oder IEC 60909-Kurzschlussunterbrechungswerten und maximaler Belastung des Geräts unter stationären Bedingungen. |
Gerätebibliotheken und -modelleDie Definition der Netzwerkgeräte wird durch die umfangreichen CYME-Bibliotheken und entsprechende Berechnungen erleichtert. Neue Modelle können vom Benutzer definiert werden. Teil des Network Editor Basismoduls. |
LeistungsflussAnalyse der stationären Leistung des Stromnetzes unter verschiedenen Betriebsbedingungen sowohl für AC- als auch für DC-Übertragungssysteme, einschließlich FACTS. |
FehleranalyseGewährleistung der Systemsicherheit durch Bewertung der Auswirkungen von Kurzschlüssen (konventionell, ANSI, IEC 60909 und IEC 61363), sowohl in Serie als auch gleichzeitig. Lokalisierung von Fehlern, Überprüfung der Geräteleistung und Untersuchung von Spannungsabfällen. |
MotorstartBestimmen Sie die Auswirkungen des Motorstarts auf das Netz. Bewertung von Spannungsflimmern, blockierter Rotorlast und Bestimmung der maximalen Motorgröße. Erfahren Sie mehr über das Motorstartermodul |
Network EditorDer Network Editor verfügt über eine vom Benutzer anpassbare grafische Benutzeroberfläche, die den CYMDIST-Anwendungen und den ergänzenden CYME-Analysemodulen zugrunde liegt. Dazu gehören umfangreiche Modellierungsmöglichkeiten für dezentrale Energieressourcen (DER) und Energiespeicher sowie die Definition aller erforderlichen Kundentypen. Die Software umfasst auch Steuerungsmodelle, die für die verschiedenen Erzeugungsquellen relevant sind. Alle Bibliotheken können von den Nutzern ergänzt werden. Der Network Editor ist im Distribution System Analysis Paket (CYMDIST) enthalten. |
Batch-AnalyseDurchführung von Szenarien, die aus mehreren Analysen für eine beliebige Auswahl von Studien bestehen. Die Simulationspläne sind vollständig konfigurierbar. Teil des Network Editor Basismoduls. |
Erweiterter ProjektmanagerUnterstützt die kollaborative und detaillierte Vorbereitung von zeitbasierten Projekten, um mehrere Szenarien auf effiziente Weise bewerten zu können. Erfahren Sie mehr über das erweiterte Projektmanager-Modul |
Technisch-wirtschaftliche AnalyseBewertung der Durchführbarkeit und Rentabilität eines Projekts auf der Grundlage des faktischen Systemmodells, was zu einer realistischen Planung im Einklang mit den technischen Zielen, der Betriebssicherheit und den Investitionszielen führt. Arbeitet mit dem erweiterten Projektmanager zusammen, um die Kosten für das prognostizierte Lastwachstum zu schätzen. Erfahren Sie mehr über das Modul zur technisch-wirtschaftlichen Analyse |
Geografische ÜberlagerungDie geografische Überlagerung zeigt Raster- oder Vektorkartenbilder (geografische Basisdaten wie DWG, DXF, SHP usw.) als Ebenen direkt unter Ihrem elektrischen Modell an. Das Modul ermöglicht den Import und die Darstellung mehrerer Karten in verschiedenen Formaten, so dass Ihre Benutzer das Verteilungssystem über eine umfassende Grundfläche visualisieren können. Erfahren Sie mehr über die geografische Überlagerung |
Network EditorDer Network Editor verfügt über eine vom Benutzer anpassbare grafische Benutzeroberfläche, die den CYMDIST-Anwendungen und den ergänzenden CYME-Analysemodulen zugrunde liegt. Dazu gehören umfangreiche Modellierungsmöglichkeiten für dezentrale Energieressourcen (DER) und Energiespeicher sowie die Definition aller erforderlichen Kundentypen. Die Software umfasst auch Steuerungsmodelle, die für die verschiedenen Erzeugungsquellen relevant sind. Alle Bibliotheken können von den Nutzern ergänzt werden. Der Network Editor ist im Distribution System Analysis Paket (CYMDIST) enthalten. |
Analyse von SchutzvorrichtungenDieses Modul unterstützt Energietechniker bei der effektiven Lösung von Schutzproblemen durch die Analyse von Zeit-Strom-Kurven. Die Bibliothek enthält über 15.000 Schutzgerätekurven. Modulmerkmale: Netzschutzanalyse, Minimalfehleranalyse und Betriebsablauf. |
Analyse zum DistanzschutzAnalyse des Betriebs von Distanzschutzrelais unter normalen und Fehlerbedingungen. Hilft bei der Auslegung und Überprüfung von Schutzsystemen sowie bei der Lösung verschiedener Koordinationsprobleme in beliebigen Stromversorgungsnetzen Erfahren Sie mehr über das Distanzschutz-Analysemodul. |
Network EditorDer Network Editor verfügt über eine vom Benutzer anpassbare grafische Benutzeroberfläche, die den CYMDIST-Anwendungen und den ergänzenden CYME-Analysemodulen zugrunde liegt. Dazu gehören umfangreiche Modellierungsmöglichkeiten für dezentrale Energieressourcen (DER) und Energiespeicher sowie die Definition aller erforderlichen Kundentypen. Die Software umfasst auch Steuerungsmodelle, die für die verschiedenen Erzeugungsquellen relevant sind. Alle Bibliotheken können von den Nutzern ergänzt werden. Der Network Editor ist im Distribution System Analysis Paket (CYMDIST) enthalten. |
LeistungsflussAnalyse der stationären Leistung des Stromnetzes unter verschiedenen Betriebsbedingungen sowohl für AC- als auch für DC-Übertragungssysteme, einschließlich FACTS. |
FehleranalyseGewährleistung der Systemsicherheit durch Bewertung der Auswirkungen von Kurzschlüssen (konventionell, ANSI, IEC 60909 und IEC 61363), sowohl in Serie als auch gleichzeitig. Lokalisierung von Fehlern, Überprüfung der Geräteleistung und Untersuchung von Spannungsabfällen. |
OberschwingungsanalyseDas Oberschwingungs-Analysemodul bewertet die Auswirkungen nichtlinearer Lasten auf das Netz, um Ingenieure bei der Suche nach Abhilfemaßnahmen für Oberschwingungsprobleme im System zu unterstützen. Es bietet sowohl einphasige als auch dreiphasige Modellierungsfunktionen und ist flexibel genug, um Versorgungsnetze, industrielle Stromsysteme und Verteilereinspeisungen jeglicher Konfiguration zu bewerten. Erfahren Sie mehr über die harmonische Analyse Mehrspaltentabelle |
Network EditorDer Network Editor verfügt über eine vom Benutzer anpassbare grafische Benutzeroberfläche, die den CYMDIST-Anwendungen und den ergänzenden CYME-Analysemodulen zugrunde liegt. Dazu gehören umfangreiche Modellierungsmöglichkeiten für dezentrale Energieressourcen (DER) und Energiespeicher sowie die Definition aller erforderlichen Kundentypen. Die Software umfasst auch Steuerungsmodelle, die für die verschiedenen Erzeugungsquellen relevant sind. Alle Bibliotheken können von den Nutzern ergänzt werden. Der Network Editor ist im Distribution System Analysis Paket (CYMDIST) enthalten. |
Batch-AnalyseDurchführung von Szenarien, die aus mehreren Analysen für eine beliebige Auswahl von Studien bestehen. Die Simulationspläne sind vollständig konfigurierbar. Teil des Network Editor Basismoduls. |
Erweiterter ProjektmanagerUnterstützt die kollaborative und detaillierte Vorbereitung von zeitbasierten Projekten, um mehrere Szenarien auf effiziente Weise bewerten zu können. Erfahren Sie mehr über das erweiterte Projektmanager-Modul |
LeistungsflussAnalyse der stationären Leistung des Stromnetzes unter verschiedenen Betriebsbedingungen sowohl für AC- als auch für DC-Übertragungssysteme, einschließlich FACTS. |
FehleranalyseGewährleistung der Systemsicherheit durch Bewertung der Auswirkungen von Kurzschlüssen (konventionell, ANSI, IEC 60909 und IEC 61363), sowohl in Serie als auch gleichzeitig. Lokalisierung von Fehlern, Überprüfung der Geräteleistung und Untersuchung von Spannungsabfällen. |
N-p Lastfluss-KontingenzDieses Modul wurde entwickelt, um die statische Analyse des Leistungsflusses zu unterstützen. Es unterstützt die Erstellung von Notfallereignissen, Einzel- oder Mehrfachausfallszenarien und den Vergleich mit einem Basisfall, um die Kapazität und Belastbarkeit des Systems zu bewerten. Erfahren Sie mehr über das N-p Lastfluss-Kontingenzmodul |
Analyse der transienten StabilitätDie Analyse der transienten Stabilität simuliert das dynamische Verhalten von Verteilernetzen mit dezentraler Erzeugung bei verschiedenen transienten Ereignissen (Einschalten/Löschen von Fehlern, Anlassen großer Motoren, Abschaltung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Inselbildung usw.). Erfahren Sie mehr über die Analyse der transienten Stabilität |
Optimaler StromflussAnalyse der stationären Leistung des Stromnetzes unter verschiedenen Betriebsbedingungen sowohl für AC- als auch für DC-Übertragungssysteme, einschließlich FACTS. |
SpannungsstabilitätsanalyseBewertung der Fähigkeit eines Stromnetzes, die Spannungen unter verschiedenen Eventualitäten und Lastbedingungen stabil zu halten. Erfahren Sie mehr über das Modul zur Analyse der Spannungsstabilität |
CYME Skripting-Tool mit Python-ModulPython-Skripte sind in die CYME-Software zur Analyse von Stromsystemen integriert. Es besteht aus einer API, die die CYME-Funktionalität offenlegt, um auf einfache Weise von automatisierten Prozessen zu neuen Algorithmen zu gelangen, die die Funktionalität der CYME-Software erweitern. Erfahren Sie mehr über das CYME-Skripting-Tool mit Python-Modul |
Objektmodellierung für KomponentenCOM (Component Object Modelling) ist eine Schnittstelle, die eine Reihe von Diensten umfasst, die von Programmierern verwendet werden, um der Umgebung Ihrer Wahl die Kommunikation mit der CYME-Software zu ermöglichen, um auf verschiedene vordefinierte Funktionen und Berechnungen zuzugreifen. Erfahren Sie mehr über das erweiterte Modul zur Objektmodellierung für Komponenten |
Eatons CYME Software-Suite für die Stromversorgung enthält Module, die die Anforderungen der Verteilung, Übertragung und Industrietechnik unterstützen.