La solution FA d’Eaton est une solution de détection de défaillances, d’isolation de défaillances et de résolution du service (Fault location, isolation, and service restoration, FLISR) qui permet aux services publics de réduire rapidement la durée des pannes pour les clients sur une ligne d’alimentation touchée, en rétablissant de nombreuses pannes en moins de deux minutes, parfois en seulement 30 secondes. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.
GESTION DES DÉFAUTS ÉLECTRIQUES |
Détecte et isole rapidement les défauts électriques afin que les sections de charge non touchées puissent être restaurées par des lignes d’alimentation de capacité suffisante. |
GESTION DE LA TENSION |
Détecte les situations de perte de tension et peut isoler ces sections de la ligne d’alimentation afin que les sections non touchées puissent être restaurées. |
GESTION DE LA CHARGE |
Surveille en permanence le chargement du système pour aider à prévenir la surcharge dans le cas d’un événement. |
INTÉGRATION DES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES DISTRIBUÉES |
Permet l’intégration des ressources énergétiques distribuées sur le système et comprend le flux directionnel. Peut même aider à contrôler ces ressources et à gérer ces lignes d’alimentation auxquelles elles sont connectées. |
PROTOCOLES OUVERTS MULTIPLES |
Le système d’automatisation n’est pas verrouillé dans un format exclusif. |
COMMUNICATIONS FLEXIBLES |
Le système peut utiliser les réseaux de communication existants sans avoir à établir un nouveau réseau ou un réseau distinct pour l’automatisation. |
INTÉGRATION FACILE DES APPAREILS |
Les commandes de nombreux fabricants différents sont disponibles au moyen de menus déroulants pour intégrer facilement ces dispositifs dans le système. Cette fonction signifie que le logiciel YFA ne limite pas le service public à un seul fournisseur. Nous ajoutons également de nouveaux appareils au système sur demande afin que le système d’automatisation évolue à mesure que de nouveaux appareils sont développés. |
TOPOLOGIE DYNAMIQUE |
N’a pas besoin d’être dans une topologie « normale » pour fonctionner correctement; cela signifie que le logiciel YFA peut répondre dans plusieurs situations différentes pour plusieurs défaillances différentes. |
CONFIGURATION SIMPLE |
Rend la configuration du système YFA simple et permet aux entreprises de services publics de véritablement s’approprier leur système d’automatisation. |
FORMATION MINIMALE DES MONTEURS DE LIGNES ET DES OPÉRATEURS |
Un système de rétablissement du réseau entièrement automatique qui nécessite très peu d’interaction avec les opérateurs. S’adapte aux pratiques de travail actuelles des entreprises de services publics et peut être désactivé par l’entremise des commandes sur le terrain comme le câble de stabilisation ou le mode local, ou par l’entremise de commandes de l’opérateur. |
SIMULATEUR INTÉGRÉ |
La même logique qui alimente le moteur d’automatisation sur une machine de simulation YFA alimente également la machine de production YFA. Les essais effectués dans la simulation peuvent refléter avec exactitude la façon dont le système de production fonctionnera. Cela est très différent des systèmes distribués où un simulateur ne peut qu’estimer ce qui pourrait se produire parce que chaque appareil/agent fonctionne semi-indépendamment sur ces types de systèmes et que le simulateur fonctionne toujours sur un PC et non sur le matériel réel. |
ÉVOLUTIF |
Peut être déployé pour commander un système de seulement deux appareils et fonctionne sur des systèmes de plus de 800 appareils. La configuration simple rend la solution YFA très évolutive, mais aussi facile à entretenir au fur et à mesure que l’infrastructure des services publics évolue. |
SUIVI CENTRALISÉ DE L’AUTOMATISATION |
Puisque toutes les données d’un système YFA se trouvent dans un emplacement centralisé, elles sont enregistrées, horodatées et stockées dans ce même emplacement. Cela permet de facilement comprendre ce qui s’est passé avec des événements de journaux et des rapports lisibles par les humains. Ainsi, le système d’automatisation peut être amélioré en permanence et optimisé afin de fonctionner exactement comme le service public le veut. |
REDONDANCE FACULTATIVE |
La solution YFA offre la possibilité d’avoir un système de veille active entièrement redondant, de sorte que si quelque chose devait se produire sur la machine principale, la machine secondaire pourrait entrer en action et prendre le relais. |
SÉCURITÉ |
La solution YFA a fait l’objet d’essais et d’évaluations de sécurité exhaustifs pour s’assurer qu’elle respecte les meilleures pratiques en matière de cybersécurité. La solution YFA utilise Windows Active Directory pour l’authentification et établit des liens entre les rôles et l’autorisation spécifique selon cette authentification. Ainsi, différents utilisateurs et groupes peuvent accéder au système, mais uniquement les personnes possédant les privilèges appropriés peuvent apporter des modifications. Toutes les modifications sont suivies et consignées. |
SYSTÈME D’EXPLOITATION |
Windows 7 SP1 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows 10 Windows Server 2016 Windows Server 2019 |
WINDOWS 7 SP1, WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS 10, WINDOWS SERVER 2016 |
x64 |
VITESSE DE LA MÉMOIRE |
1 333 MHz |
CAPACITÉ DE LA MÉMOIRE |
8 Go |
VITESSE DE L’UNITÉ CENTRALE |
Compatible avec Intel 2,2 Gigahertz |
TAILLE DU DISQUE DU SERVEUR |
500 Go |
TYPE DE DISQUE DU SERVEUR |
SATA pour un meilleur rendement ou RAID si la persistance des données est requise. |
ADAPTATEUR RÉSEAU |
Adaptateur réseau Gigabit double |
Eaton évalue l’applicabilité des mises à jour de sécurité de Microsoft sur ses produits de solutions pour systèmes d’automatisation du réseau électrique et fournit une recommandation de compatibilité dans le cadre de son programme visant à aider les entreprises de services publics à répondre aux exigences NERC CIP.
Les clients d’Eaton peuvent accéder aux logiciels, aux micrologiciels et à la documentation de produit supplémentaire sur My.Eaton.com. Pour demander un accès, visitez My.Eaton.com et remplissez le formulaire d’inscription. Veuillez noter que le traitement des demandes d’accès peut prendre plusieurs jours. Si votre problème est urgent, contacter l’équipe de soutien à la clientèle au 1 800 815-2258.
Découvrir les principes de base de l’automatisation de la distribution