Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

FAQ sur la distribution d’énergie

La distribution de l’énergie est une composante clé de tout environnement informatique. Que vous ayez un petit déploiement ou que vous possédiez un centre de données hébergeant des centaines de bâtis remplis d’équipements informatiques, la connaissance de votre environnement et de vos besoins en alimentation vous permet de prendre les bonnes décisions concernant vos équipements de distribution d’énergie. 

Qu’est-ce que la distribution d’énergie?

La distribution d’énergie est facilitée par différentes pièces d’équipement qui prennent l’énergie traitée par votre système d’alimentation sans coupure (ASC) et l’achemine vers vos équipements informatiques. Les solutions de distribution d’énergie peuvent gérer, et même contrôler, la consommation énergétique aussi bien dans les petits environnements que dans les gros centres de données. Distribuer efficacement l’énergie permet d’obtenir une réduction des coûts opérationnels et une fiabilité accrue.

Que vous ayez besoin d’une distribution d’énergie intégrée répartie dans quelques bâtis ou d’alimenter votre centre de données au complet, il existe plusieurs solutions à envisager lorsque vient le temps de construire votre infrastructure d’alimentation. La connaissance de votre environnement et de vos besoins énergétiques vous permettra de bien dimensionner vos équipements de distribution.

Savez-vous comment choisir la bonne PDU?

Cette courte vidéo présente une liste de vérifications à utiliser comme guide pour choisir la bonne PDU.

PDU monophasé versus PDU triphasé

Les phases d’une PDU, comme une PDU monophasée  ou une PDU triphasée, décrivent le nombre de phases électriques qu’une PDU reçoit et transmet. L’alimentation triphasée est utilisée par les grands consommateurs d’énergie, comme les centres de données en colocation et les hôpitaux, car il s’agit de la façon la plus efficace de transporter les grands volumes d’électricité requis par ces installations. L’alimentation monophasée est utilisée par les petits consommateurs d’énergie, comme les petites et moyennes entreprises, les écoles et la plupart des immeubles de bureaux.

PDU d’armoire versus PDU montée sur bâti

On retrouve deux modèles d’unités de distribution de l’alimentation : les PDU autoportantes ou d’armoire et les PDU montées sur bâtis.

Une PDU autoportante ou une PDU d’armoire, est une grande unité de distribution de l’alimentation triphasée qui possède sa propre armoire. Ces PDU sont souvent utilisées dans les grands centres de données pour des applications sur des planchers surélevés et non surélevés afin de prendre l’énergie entrante et de la distribuer vers un bâti individuel ou un groupe de bâtis. Une PDU peut optimiser l’utilisation et la disponibilité jusqu’au niveau des circuits de dérivation et aussi répondre à des besoins précis en matière d’isolation, de transformation de la tension, de la réduction des harmoniques et de la régulation de la tension. Les PDU d’armoire devraient aussi posséder des caractéristiques de surveillance. Parce que les PDU autoportants se retrouvent souvent dans les grands centres de données, ils sont habituellement déployés avec des PDU gérés montées sur bâtis qui sont installés dans chaque bâti ou armoire de serveurs.

Les PDUmontées sur bâtis  sont surtout utilisées pour distribuer efficacement l’énergie vers les bâtis où l’on retrouve plusieurs prises. Au-delà des caractéristiques d’une bande d’alimentation, une PDU montée sur bâti offre une gamme de fonctions intelligentes pour aider à contrôler l’énergie distribuée aux appareils informatiques. Les PDU montées sur bâtis sont utilisées dans tous les types et toutes les tailles d’environnements et sont disponibles en plusieurs configurations prêtes à être utilisées, incluant en 120 et 200-240 V. Que ce soit la seule unité de distribution ou qu’il fasse partie de toute une stratégie de distribution, la PDU est un point de connexion vital vous permettant de protéger tout votre investissement informatique.

Quel type de PDU montée sur bâti vous convient?

À quel endroit installer une PDU dans un bâti ou une armoire de serveurs?

Les PDU peuvent être montées à l’intérieur de votre bâti de serveurs là où vous avez besoin d’une source d’alimentation pour vos équipements. Vous pouvez les monter à la verticale le long des rails latéraux ou dans le fond de l’armoire ou à l’horizontale dans le bâti, dans le même espace que le serveur. Le montage à la verticale permet d’économiser de l’espace dans le bâti et il peut être utilisé du côté droit ou du côté gauche de l’armoire tout en offrant plus de prises par unité. Le montage à l’horizontale prendra de l’espace « U ».  Vous pouvez également monter les PDU de façon à ce que les câbles d’alimentation sortent de l’armoire par le dessus ou le dessous.  L’installation d’une PDU est complètement basée sur vos préférences, vos exigences en matière d’espace et le nombre total de prises nécessaires. Modéliser l’espace nécessaire avant d’acheter les équipements peut vous permettre d’économiser temps et argent.

Quelle fonction aurais-je avec mon PDU montée sur bâti?

Les PDU montées sur bâtis offrent une variété de capacités pour répondre aux besoins de votre environnement informatique. Des PDU montées sur bâtis simples et rentables privilégiées par les entreprises de cryptominage à la marge d’erreur de la mesure de la consommation à la sortie requise par les centres de données en colocation et même les PDU entièrement configurables sur lesquels s’appuient les centres de données pour entreprise, Eaton possède une PDU montée sur bâti qui répondra aux défis particuliers de votre entreprise.

Pour connaître la PDU qui possède les caractéristiques dont vous avez besoin, consultez la liste complète des fonctions disponibles sur les unités de distribution de l’alimentation pour les bâtis de serveurs.

Trouver la PDU montée sur bâti convenant à vos besoins informatiques

Sélectionnez entre autres la fonction, les fiches et les prises et le modèle.

Qu’est-ce qu’un commutateur de transfert automatique?

Un commutateur de transfert automatique (ATS) est une PDU qui fournit une redondance d’alimentation à vos équipements informatiques afin de prévenir les pannes lorsque le circuit d’alimentation principal s’arrête ou a besoin d’un entretien. Agissant comme intermédiaire entre les sources d’alimentation et les PDU traditionnelles, un ATS basculera automatiquement de la source d’alimentation principale, provenant de l’alimentation du réseau public ou d’une ASC, vers une source secondaire, comme une ASC en environ 10 millisecondes dès qu’il détecte une perturbation électrique. Travaillant avec des PDU traditionnels, cela signifie que les équipements informatiques demeurent protégés contre les dommages causés par les fluctuations de l’alimentation et continuent de fonctionner normalement.

Semblable à un ATS, une dérivation d’entretien est une autre façon de créer de la redondance en évitant les coûts liés au déploiement d’un système entièrement redondant.  Pour en apprendre plus sur la façon de concevoir votre système d’alimentation de secours pour éviter les arrêts inutiles, songez à ces meilleures pratiques en matière d’installation de dérivation d’entretien ou consultez les diagrammes sur le commutateur de transfert automatique contenus dans cette brochure.

Qu’est-ce que la surveillance de circuit de dérivation?

La surveillance du circuit de dérivation est le niveau de surveillance le plus approfondi disponible pour une unité de distribution de l’alimentation autoportante.

Savoir comment l’énergie est utilisée est important dans tout environnement informatique, mais dans un grand centre de données qui requiert une unité de distribution de l’alimentation triphasée autoportante, elle devient essentielle au bon fonctionnement et à l’efficacité de tout le système. Que ce soit des unités de distribution de l’alimentation autoportantes ou d’armoire, il existe trois options de surveillance : aucune surveillance, surveillance de base du système complet ou surveillance premium du circuit de dérivation.

Dans la plupart des installations, les PDU d’armoire alimentent en électricité les PDU montées sur bâtis, ce qui signifie qu’il est possible de renoncer à la surveillance sur la PDU d’armoire, car la PDU montée sur bâti surveillera la quantité d’énergie qu’elles reçoivent de l’armoire et où elle est distribuée.

La surveillance du système complet permet à un utilisateur de voir combien d’énergie passe dans l’armoire et la quantité qui est transférée, ce qui est une bonne indication de l’efficacité de la PDU. Une fois de plus, lorsque jumelée à des PDU montées sur bâtis avec surveillance de l’alimentation, vous obtenez une image précise de la façon dont l’énergie est utilisée.

Par contre, pour certaines applications il ne suffit pas d’être simplement précis. Dans ce cas, il est préférable de déployer une unité de distribution de l’alimentation triphasée avec surveillance supérieure du circuit de dérivation. Ce niveau de surveillance permet aux clients d’obtenir des données pour la demande d’énergie de chaque disjoncteur sur un circuit individuel. Avec ce niveau de surveillance, les clients peuvent être assurés d’être au fait du bon fonctionnement de tout leur environnement informatique.  

Vous voulez en savoir plus sur les unités de distribution de l’alimentation?